ABB-Frequenzumrichter senkt Zahl der Serviceeinsätze in Vaihinger Pumpstation - ABB Antriebstechnik Wasser
Pumpwerk Vaihingen ABB Frequenzumrichter

ABB-Frequenzumrichter senkt Zahl der Serviceeinsätze in Vaihinger Pumpstation

Häufiges Verzopfen der Pumpen in Pumpstation 37 der Kläranlage Strudelbach war in der Vergangenheit ein großes Problem. Doch dank des Frequenzumrichters ACQ580 mit Pumpenreinigungsfunktion gibt es heute kaum noch Serviceeinsätze.

Seinen Platz in der Pumpstation 37 verdankt der ABB- Frequenzumrichter ACQ580 einem weit verbreiteten Problem in der Abwasserwirtschaft: dem Verzopfen von Pumpen. Bis Mitte der 2010er-Jahre war das noch kein Thema für den Betreiber der Pumpstation, die Kläranlage Strudelbach der württembergischen Stadt Vaihingen an der Enz. Erst das verstärkte Aufkommen von Feucht-, Baby- und Hygienetücher brachte dies auf die Agenda.

Weite Entfernung problematisch

Die Pumpstation 37 liegt rund 12 km entfernt auf der Gemarkung des Ortsteils Horrheim. Servicefahrten dorthin sind zeitintensiv. Bei der Suche nach einer praxisbewährten Lösung zur Vermeidung von Verzopfungen sind die Technikverantwortlichen des Klärwerks auf den ACQ580 gestoßen. Der ABB-Frequenzumrichter für den Wasser- und Abwasserbereich beinhaltet unter anderem die Pumpenreinigungsfunktion.

Die Pumpstation hat eine wichtige Funktion bei der Abwasserentsorgung der Stadt Vaihingen an der Enz. Sie ist Bestandteil einer Abwasserlinie, die vom Ortsteil Gündelbach kommend an der ehemaligen Hausmüll- und heutigen Erddeponie Burghof vorbeiführt, deren Sickerwasser sie mit aufnimmt, und bis zum Ortsteil Horrheim geht.

Pumpwerk Vaihingen Frequenzumrichter

ACQ580 kann fast alle Verzopfungen lösen

Der Start der beiden 7,5-kW-Kreiselpumpen der Pumpstation erfolgt niveaugesteuert. Vor der Installation des ACQ580 wurden die Motoren nicht elektronisch, sondern mittels klassischem Stern-Dreieck-Anlauf gestartet. Ist der Anstau so hoch, dass Wasser abtransportiert werden muss, beginnt heute der ACQ580 bei jedem Startvorgang mit der Pumpenreinigung und geht dann direkt in die Leistungsphase. Zeichnet sich während des Pumpens wieder ein Verzopfen ab, bricht der Frequenzumrichter den Pumpvorgang ab und startet erneut die Reinigungsfunktion. Meistens gelingt es dadurch, die verknoteten Feuchttücherballen wieder zu lösen.

Seit der ACQ580 im Einsatz ist, haben sich die Serviceeinsätze mehr als halbiert. Der ABB-Frequenzumrichter ist laut den Verantwortlichen der Kläranlage eine gute Investition gewesen, da viele Serviceeinsätze eingespart werden konnten.

Im Herbst 2022 soll auch der zweite Pumpenmotor in der Pumpstation 37 mit einem ACQ580 ausgestattet werden. Seit der Installation der ersten Frequenzumrichters hat der Pumpenmotor 2 alleine den Trockenwetterabfluss bewältig. Motor 1 mit dem Dreieck-Stern-Anlauf hat sich nur dann zugeschaltet, wenn die Pumpe 2 bei einem Regenereignis das anfallende Wasser nicht alleine abtransportieren konnte oder Motor 2 infolge Verzopfung ausfiel. Für die Zukunft wird angedacht, bei jedem Start die Pumpenmotoren, die nun beide frequenzumrichtergeregelt sind, zu wechseln, um überlange Laufzeiten einer Pumpe und damit einen einseitigen Verschleiß zu verhindern.

Close